Other Parts Discussed in Thread: LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 大家好、
我想检查我们是否有 LM5176的参考设计。 条件为:
输入电压:14~36V
输出电压:24V/200W
我认为 LM5176可以支持这种情况、但尚未看到任何相关的参考设计。 您能否帮助我们仔细检查运行条件是否正常以及我们是否有相关的参考设计?
谢谢、
很好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.