This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176降压/升压应用

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171446/lm5176-lm5176-buck-boost-application

器件型号:LM5176

大家好、

我想检查我们是否有 LM5176的参考设计。 条件为:

输入电压:14~36V

输出电压:24V/200W

我认为 LM5176可以支持这种情况、但尚未看到任何相关的参考设计。 您能否帮助我们仔细检查运行条件是否正常以及我们是否有相关的参考设计?

谢谢、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您可以使用 EVM 或其中一个参考设计作为良好的起点:

    TI 参考设计库

    没有完全匹配的器件、但有几个很好的起始点。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    在过去 14天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan