This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:TPS25221输出电容器问题

Guru**** 2510785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175362/tps25221-tps25221-output-capacitor-question

器件型号:TPS25221

您好、先生:

现在、我们将使用 TPS25221构建到原理图中、并按照客户要求将限流保持在500mA。

遗憾的是、对于120uF 的电解电容器、PCB 的尺寸不足。

如果我们用47uF*1/MLCC 替换120uF*1/电解电容器,它是否正常??  还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diva_MasaHero、

    您的应用是什么? 集线器? 120uF 电容器是集线器的要求、而不是我们的器件、因此、如果您不在集线器中使用它、则无需添加120uF 电容器。 谢谢你。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuno:

    是的、此应用是集线器中的下行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diva_MasaHero、

    如果是、您需要添加120uF 电容器、您可以参阅以下文档。

    e2e.ti.com/.../usb_5F00_20.pdf

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuno:

    120uF 不是关于输出电流、而是侧重于 TPS25221参考设计、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diva_MasaHero、

    实际上、我们的数据表推荐了输出电容器、请为大瞬态电流使用大电容器。 因此、根据我的理解、如果您没有大瞬态电流应用、或者器件输出引脚到连接器过短、您可以添加一个小电容器、我们可以根据具体情况考虑较小的电容器。 但是、如果您是集线器应用、则必须至少添加120uF、这是集线器规格要求。

    此致,

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuno:

    是的、我一定要阅读您粘贴的内容、这就是我将客户要求邮寄给 TI 的原因。
    如果我同时使用两  个47uF/MLCC 来替换120uF*1/电解电容器,可以吗?? 因为 PCB 空间不足

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diva_MasaHero、

    对于我们的器件、这是可以的、但我担心您无法通过集线器认证测试。 谢谢你。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuno:

    明白了。 我将向 Hub 供应商确认您的疑虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、您能否添加一 个 T495D157K010ATE100、它的大小基本上等于两个 SC1206电容器。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuno:

    感谢您的建议、我将继续使用此解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您仍有任何疑问、请随时告诉我、谢谢。

    此致、

    Kuno