请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 主题中讨论的其他器件:TPS65994
您好 TI 团队。
让我来问一下 TPS65992/TPS65994的一个问题。
对于工厂中 SMT 之后的电气测试、我们要检查 TPS65992后面的器件是否正常工作。
由于工厂环境的限制、我们需要仅使用不带 USB-C 电缆连接的测试 Jigu 来为 PPHV 引脚提供5V 电压。
(这意味着 USB_IN 引脚电压为0V。)
问题:
如果我们在不向 USB_IN 提供电压的情况下向 PPHV 引脚提供5V 电压, 是否存在断开 PPHV 引脚的风险?
有关更多详细信息、请确认随附的测试环境方框图。