This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65992DAD

Guru**** 1856940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174423/tps65994ad-tps65992dad

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994

您好 TI 团队。

让我来问一下 TPS65992/TPS65994的一个问题。

对于工厂中 SMT 之后的电气测试、我们要检查 TPS65992后面的器件是否正常工作。

由于工厂环境的限制、我们需要仅使用不带 USB-C 电缆连接的测试 Jigu 来为 PPHV 引脚提供5V 电压。

(这意味着 USB_IN 引脚电压为0V。)

问题:  

如果我们在不向 USB_IN 提供电压的情况下向 PPHV 引脚提供5V 电压,  是否存在断开 PPHV 引脚的风险?

有关更多详细信息、请确认随附的测试环境方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 因感恩节假期而关闭。

    我们下周再见!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kondo、

    PPHV (VSYS)引脚的绝对最大额定值为28V、因此在线路上输入5V 电压应该是可以的。  

    谢谢、此致、

    林德华