This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086:LM1086ISX-3.3/NOPB 的 P2P 器件请求、具有固定输出

Guru**** 2510845 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1086, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174909/lm1086-p2p-device-request-for-lm1086isx-3-3-nopb-with-fixed-output

器件型号:LM1086
主题中讨论的其他器件: LM1117

大家好、

我想问的是、LM1086ISX-3.3/NOPB 是否有 P2P 器件? 它们将其用于固定输出。

此致、

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、  

    唯一的 P2P 选项是 LM1117SX-3.3/NOPB、请查看下面的规格、这可能不是可行的选择、因为 Vin 和 Iout 是不同的。  

      LM1086 LM1117
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1.5 0.8.
    输入电压(最大值)(V) 29. 15.
    输入电压(最小值)(V) 2.6. 2.6.
    输出电压(最大值)(V) 27.5. 13.8.
    输出电压(最小值)(V) 1.25. 1.25.
    固定输出选项(V) 1.8、2.5、3.3、5 1.8、2.5、3.3、5
    使能
    电源正常
    输出电容器类型 非陶瓷 非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 30 47.
    噪声(uVrms) 38. 38.
    精度(%) 2. 3.
    VDO (典型值)(mV) 1300 1200
    Iq (典型值)(mA) 2. 5.
    热阻 θJA (°C/W) 23 24
    最小封装面积(mm2) 16. 16.
    封装类型 DDPAK/TO-263、TO-220、WSON DDPAK/TO-263、SOT-223、TO-220、TO-252、WSON

    希望这对您有所帮助!  

    McKyla