Other Parts Discussed in Thread: LM1086, LM1117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1086 主题中讨论的其他器件: LM1117
大家好、
我想问的是、LM1086ISX-3.3/NOPB 是否有 P2P 器件? 它们将其用于固定输出。
此致、
李杰登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jayden、
唯一的 P2P 选项是 LM1117SX-3.3/NOPB、请查看下面的规格、这可能不是可行的选择、因为 Vin 和 Iout 是不同的。
| LM1086 | LM1117 | |
| AEC Q100标准 | 否 | 否 |
| 输出选项 | 可调节输出、固定输出 | 可调节输出、固定输出 |
| 输出电流(最大值)(A) | 1.5 | 0.8. |
| 输入电压(最大值)(V) | 29. | 15. |
| 输入电压(最小值)(V) | 2.6. | 2.6. |
| 输出电压(最大值)(V) | 27.5. | 13.8. |
| 输出电压(最小值)(V) | 1.25. | 1.25. |
| 固定输出选项(V) | 1.8、2.5、3.3、5 | 1.8、2.5、3.3、5 |
| 使能 | 否 | 否 |
| 电源正常 | 否 | 否 |
| 输出电容器类型 | 非陶瓷 | 非陶瓷 |
| PSRR @ 100KHz (dB) | 30 | 47. |
| 噪声(uVrms) | 38. | 38. |
| 精度(%) | 2. | 3. |
| VDO (典型值)(mV) | 1300 | 1200 |
| Iq (典型值)(mA) | 2. | 5. |
| 热阻 θJA (°C/W) | 23 | 24 |
| 最小封装面积(mm2) | 16. | 16. |
| 封装类型 | DDPAK/TO-263、TO-220、WSON | DDPAK/TO-263、SOT-223、TO-220、TO-252、WSON |
希望这对您有所帮助!
McKyla