This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:CSD95490Q5MC MOS 损坏发生在工作一年后

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173480/csd95490q5mc-csd95490q5mc-mos-damage-damage-occurred-after-one-year-of-work

器件型号:CSD95490Q5MC
主题中讨论的其他器件:TPS53681

您好,工程师:

    我们有一个使用 TPS53681+6*CSD95490;12V 输入,0.86V/峰值300A 输出的项目。

设备已运行一年、但 CSD95490已损坏(开裂和 VIN 至 PGND 短路)、如下图:所示

1、请帮助分析原因?

2、请提供 MTBF?的计算方法

3、三个器件具有相同的问题

 

我们进行了以下测试:

1 μ A、℃,℃:电流= 270A,TA=40 TJ=98 μ A。

2、VSW 至 PGND 测试波形(VSW 过冲相对较高。 我们怀疑 VSW 过冲是否影响寿命)?

此致、

Shaocong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSW 测试条件:六相300A 和测试点相位1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shaocong、

    在270A 下进行测试时、该连续电流还是 RMS 电流? CSD95490的最大 RMS 约为每相30A。 超过该值可能会导致您看到的损坏。

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以发送 HS FET 的波形? 雪崩也可能是这里的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nash:

          1、测试270A 是连续工作电流,如上图所示(使用 TI Fusion Digital Power Designer Monitoring)是恒定电流。

          2、每相最大 RMS 30A?如何理解?

          3、HS FET 波形我应该如何测试它?Vin 至 VSW?

    此致、

    Shaocong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaocong、

    1.270A 为每相45A。 这低于我们的连续额定值、但仍高于 RMS 额定值。 这可能是导致故障的原因。

    2.在数据表中、连续 测量是在 Ton = 500us 时测得的。 RMS 是器件的真正连续电流额定值。

    Vin 至 VSW 将提供 HS FET。  

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Nash