请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC12040 主题中讨论的其他器件: ISO1640
您好!
请帮助询问两个 IC ISO1640 (-Q1)和 UCC12040 (-Q1)是否能够满足 ISO11452的测试项目。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rock、
ISO11452不是组件级测试、通常由 OEM 完成。 TI 仅提供元件级的电磁(EM)测试、例如 CISPR25、并且可以指示 EM 发射、而不是抗扰性。
请问您的终端设备是什么? 我们的 UCC12040-Q 符合汽车标准、因此可用于各种应用。
关于 ISO1640、请针对该器件重新发布新的 E2E 问题、以便我们可以为您提供合适的专家。
此致、
王永平