This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:关于 ISO11452

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173901/ucc12040-about-iso11452

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件: ISO1640

您好!

请帮助询问两个 IC ISO1640 (-Q1)和 UCC12040 (-Q1)是否能够满足 ISO11452的测试项目。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    根据 数据表、UCC12040-Q1目前符合 CISPR32、IEC 60950-1、IEC 62368-1和 IEC 60601-1标准。 我不知道我们的器件是否 符合 ISO 11452标准、但我可以返回给您。 我们将在本周的感恩节假期休假、因此请耐心等待、因为我们的回复可能会延迟。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    ISO11452不是组件级测试、通常由 OEM 完成。 TI 仅提供元件级的电磁(EM)测试、例如 CISPR25、并且可以指示 EM 发射、而不是抗扰性。

    请问您的终端设备是什么? 我们的 UCC12040-Q 符合汽车标准、因此可用于各种应用。  

    关于 ISO1640、请针对该器件重新发布新的 E2E 问题、以便我们可以为您提供合适的专家。

    此致、

    王永平