This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1A:XCHG 位和 XDSG 位始终为高电平。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76940, BQ76200, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169246/bq78350-r1a-bq78350-r1a-xchg-bit-and-xdsg-bit-are-always-high

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76200BQ76940BQ78350-R1

您好,

我遇到的问题是、xchg 和 XDSG 位都为高电平、这使得 CHG FET 和 DSG FET 无法控制(FET 始终开启)。

《技术参考》第5.5章中的触发条件似乎没有得到满足。 连接我的 BQSTUDIO GUI。

你有什么建议吗?

此致、

Ian

我尝试了以下操作:

1。  

如果 FET_EN=0、

XCHG 和 XDSG = 1、

CHG 和 DSG = 0;

2.  

如果 FET_EN=1、

XCHG 和 XDSG = 1、

CHG 和 DSG = 0;

3.

如果 FET_EN=0并且 启用 CHG_FET_TOGGLE、

XCHG = 0、XDSG = 1、

CHG 和 CHG_TEST = 1;

4.

如果 FET_EN=0并且 启用 DSG_FET_TOGGLE、

XCHG = 1、XDSG = 0、

DSG 和 DSG_TEST = 1;

5.

如果 FET_EN=0并且 启用 PCHG_FET_TOGGLE、

XCHG = 0、XDSG = 1、

PCHG 和 PCHG_TEST = 1;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送 reset()命令,然后发送 fet_enable()命令,然后再次读取这些位? 您需要设置 FET_EN = 1、否则器件处于 FET 测试模式、这不是正常运行模式。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我尝试了您提供的方法、但得到了相同的结果。

    此外、我从 BQ76940 AFE 上断开了 NFET 驱动器 BQ76200 CHG_EN 和 DSG_EN、并在 CHG_EN、DSG_EN、PCHG_EN、CP_EN、PMON_EN 引脚上添加了低电阻器、 并发现驱动器输出仍然接近电池组电压、因此充电和放电 MOSFET 始终处于导通状态。

    我 很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您能否录制屏幕视频并执行您要执行的步骤? 最好复位器件。 您是否还可以发送器件的闪存寄存器设置(单击 BQStudio 的"Data Memory"屏幕上的"Export")?  

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    附加了屏幕录制和闪存寄存器设置文件、谢谢。

    e2e.ti.com/.../BQstudio_5F00_1110.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享。 您能否启用已启用 PF B 寄存器中的 AFE_XRDY 和 AFE_OVRD 位?  

    此外、您能否启用已启用 PF A 寄存器中的 SUV 和 SOV 位?

    这些是 BQ76940器件无法禁用的硬件保护。 因此、BQ78350-R1可能会触发这些保护、但未观察到这些保护、从而导致 FET 关断。 启用这些位将显示情况是否如此。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我启用 PF 状态 B 的 AFE_XRDY 和 AFE_OVRD 以及 PF 状态 A 的 SUV 和 SOV

    充电和放电 MOSFET 仍无法关闭。

    随附了 bqStudio 屏幕截图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    新图像显示您确实看到了硬件保护触发器、该触发器将禁用 FET -您的电路板上肯定会出现非常错误的情况。 您能否共享原理图?  

    本视频有助于确定 AFE 原理图上可能出现的问题 :https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

     我已收到有关原理图的私人消息、请确认。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您能否检查此主题中有关 XREADY 保护的常见原因?  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923907/bq76940-xready-trigger-reason-identify

    最好能够测量 BQ76940每个引脚的电压、以帮助诊断触发这些保护的原因(AFE_XRDY、AFE_OVRD、SUV、SOV)。 某些电芯输入或电源引脚输入必须存在非常意外的情况。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我将电池组引脚的电源连接从 B+更正为 P+。
    此外、我直接向 CHG_EN、DSG_EN 和 CP_EN 引脚添加了5V 电压。 可以测量 VDDCP 约为10V、CHG 引脚为50V、DSG 引脚为60V。

    当我移除 CHG_EN、DSG_EN 的5V 电压时、 DSG 引脚为低电平、CHG 引脚仍具有50V 输出。  CHG MOSFETn′t 关断。

    你有什么建议吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您能解释一下电路板上纠正了什么以及它以前是如何引起 XREADY 保护的吗? 我不确定我是否理解。  

    Matt