This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:低侧 MOSFET 上的电压瞬变异常

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164515/ucc256403-voltage-transients-abnormal-on-low-side-mosfet

器件型号:UCC256403

您好、先生、

我的客户使用 UCC256403来设计240W 交流/直流转换器。 (与此 E2E 链接相同)

他们发现低侧 MOSFET 的栅极引脚上的电压瞬变异常。 如何解决此问题?

AOB190A60CL MOSFET 规格:

e2e.ti.com/.../AOB190A60CL.pdf

电压瞬变异常波形和原理图:(直流电子负载设置值:V-out:74.2V;I-out:2.3a)

e2e.ti.com/.../abnormal-waveforms-and-schematics.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您能告诉我负载条件吗? 输出电压是否经过调节?  LO 引脚或 MOSFET 栅极引脚上的附加电压是多少? 您能否确认这些信息。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能告诉我负载条件吗? =>+74V 2.3A -74V 2.3A。
    输出电压是否经过调节? =>是的、输出电压被调节。
    LO 引脚或 MOSFET 栅极引脚上的附加电压是多少? =>在 UCC256403的 LO 引脚上。

    我还作为附件提供了布局。

    e2e.ti.com/.../LLC-layout.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您能否与大家分享包含功率级值以及 FB 引脚和 RVCC、VCC、ISNS 电压波形的设计计算器。

    看起来控制器在突发模式下运行。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请参阅附件。

    UCC25640x 设计计算器:

    e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator-Rev3.0_5F00_330W_5F00_V1a_5F00_Issued.xlsx

    FB 引脚和 RVCC、VCC、ISNS 电压波形:

    e2e.ti.com/.../FB-pin-and-RVCC_2C00_-VCC_2C00_-ISNS-voltage-waveforms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您分享波形。 您是否还可以共享 LL/SS 引脚电压。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    LL/SS 引脚电压大约为3.5V。

    请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../SS-pin-voltage-waveforms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    让我们通过 WebEx 来讨论这一点。

    您能否共享您的电子邮件?  我将发送会议详细信息。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我很抱歉。
    我只是帮助客户在 E2E 上发布他们的问题、并且没有相关的交流/直流电源应用知识来与您讨论技术问题。
    您能否直接回复此处有关技术问题的评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您发送的波形在捕获波形时丢失了一些信息,如负载条件(输出电压和输出电流)和 LLC 的输入电压。

    因此、我认为如果我直接与客户/您会面、以便我们能够快速解决这一问题、那会更好。

     如果客户不愿意会面、您可以重新发送所有波形 (LO、HS、ISNS、VCR、RVCC、 VCC、LL/SS)还捕获负载电压和负载电流、LLC 输入电压波形。 通过这种方法、我可以检测到问题。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请查看以下文件、客户捕获了您提到的所有波形。

    CH1:LL/SS、Ch2:VCR、Ch3:Lo

    e2e.ti.com/.../Ch1-LL_5F00_SS-Ch2-VCR-Ch3-LO.mp4

    CH1:LL/SS、Ch2:ISNS、Ch3:Lo

    e2e.ti.com/.../Ch1-LL_5F00_SS-Ch2-ISNS-Ch3-LO.mp4

    CH1:VCC、Ch2:RVCC、Ch3:Lo、Ch4:HS

    e2e.ti.com/.../Ch1_5F00_VCC-Ch2_5F00_RVCC-Ch3_5F00_LO-Ch4_5F00_HS.mp4

    所有异常波形 (LO、HS、ISNS、VCR、RVCC、 VCC、LL/SS)

    e2e.ti.com/.../Update-voltage-waveforms-_2D00_-20221107.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您能否共享输入电压、输出电压和输出负载电流以及上述波形。

    建议很少:

    LL/SS 引脚电压从3.5V 变化、这表示控制器在 ZCS 区域运行。

    能否在 ISNS 引脚上连接电容(首先尝试使用100pF、如果不起作用、则尝试连接1nF)。  

    您是否还可以尝试将 C434更改为10nF、将 C436更改为10pF。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能否共享输入电压、输出电压和输出负载电流以及上述波形。 =>您意味着我们需要捕获波形,包括输入电压和输出电压以及输出负载电流以及这些引脚(LO、HS、ISNS、VCR、RVCC、 VCC、LL/SS)、对吧?

    我是否可以知道处于正常状态时的 LL/SS 引脚电压值?

    客户告知2分钟后、一直都能听到系统工作噪音。 他们还怀疑这是由系统温度引起的。 是否需要检查任何组件或参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    [引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164515/ucc256403-voltage-transients-abnormal-on-low-side-mosfet/4399967 #4399967">您能否共享输入电压、输出电压和输出负载电流以及上述波形。 =>您意味着我们需要捕获波形,包括输入电压和输出电压以及输出负载电流以及这些引脚(LO、HS、ISNS、VCR、RVCC、 VCC、LL/SS)、对吧?[/报价]

    你是对的。 您还可以按照本应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaj7中提供的说明在 IC 的每个引脚上遵循调试指南(第25页至第27页)

    [引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164515/ucc256403-voltage-transients-abnormal-on-low-side-mosfet/4399967 #4399967"]我是否知道处于正常状态的 LL/SS 引脚电压值?

    在启动状态后、LL/SS 引脚电压应为3.5V。

    如果在 ZCS 期间、信号将从3.5V 变为3.5V。

    [引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164515/ucc256403-voltage-transients-abnormal-on-low-side-mosfet/4399967 #4399967">客户告知他们2分钟后始终听到系统工作噪音。 他们还怀疑这是由系统温度引起的。 是否需要检查任何组件或参数?[/quot]

    系统是否在突发模式下工作?   

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户测量了将 C434更改为10nF、将 C436更改为10pF 以及将 ISNS 引脚更改为1nF 的波形。

    e2e.ti.com/.../changing-the-C434-to-10nF-and-C436-to-10pF-and-ISNS-pin-to-1nF.docx

    他们始终看到 ISNS 引脚的异常波形导致系统不稳定,根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    是否已安装这两个 VCR 电容器?

    您能否共享 VCR 引脚电压和(HB-HS)电压?

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否已安装这两个 VCR 电容器? =>只有 C441。

    您能否共享 VCR 引脚电压和(HB-HS)电压? =>请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../VCR-pin-voltage-and-_2800_HB_2D00_HS_2900_-voltages.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    控制环路 不稳定。 这就是工作频率不断变化的原因。

    您可以尝试增大 R712 (尝试不同的电阻器值)和 C452 (470pF、可增大到1nF)值。

    还要按照建议保留 C434 (10nF)、C436 (10pF)的值。

     此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、t

    客户尝试根据您的建议更改组件值、系统看起来稳定。 (请按照 您的建议更改 R712 (7.5k Ω)、R719 (2k Ω)和 C42/C434/C436)

    他们还提出了以下问题。

    1.对于此240W 系统、请告知光耦合器的电流传输比(CTR)值范围、它们在  50~600%下使用了 BPC-1009的 CTR。

    2.对于此240W 系统、10ms 内的峰值负载为350W、10 ms 内的峰值负载将增加到450W。 请告知 iSNS 组件值。 现已使用 C442 (150pF)、R730 (100R)、C448 (330pF)。

    3.您能告诉我为什么您认为调整这些组件值会使系统稳定?

    4、如果我们设计了这个电路并使系统稳定、那么需要检查引脚输出或组件值的波形是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我只是想告诉你,曼尼直到下周一周一才出来,去美国度假。

    他应该能够在下周为您研究这个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    很抱歉耽误你的回答。 我不在办公室。

    那么、在更改反馈组件后、电源 在240W 下工作、没有任何问题?

    [引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164515/ucc256403-voltage-transients-abnormal-on-low-side-mosfet/4413036 #4413036]1. 对于此240W 系统、请告知光耦合器的电流传输比(CTR)值范围、它们在  50~600%下使用了 BPC-1009的 CTR。[/报价]

    有关光耦合器的选择、请参阅应用手册的第5.1节:

    UCC25630x 实用设计指南(修订版 A)

    [引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164515/ucc256403-voltage-transients-abnormal-on-low-side-mosfet/4413036 #4413036"]2. 对于此240W 系统、10ms 的峰值负载为350W、因此它们将使峰值负载在10ms 内增加到450W。 请告知 iSNS 组件值。 现已使用 C442 (150pF)、R730 (100R)、C448 (330pF)。[/QUERP]

    请使用设计计算器查找450W 的组件值。  

    [引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164515/ucc256403-voltage-transients-abnormal-on-low-side-mosfet/4413036 #4413036"]3. 您能否告诉我、为什么您认为调整这些组件值会使系统稳定?

    增加 R712将降低整个环路的穿越频率。 这应改善环路增益的相位裕度。

    请参阅以下反馈传递函数屏幕截图:  

    [引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164515/ucc256403-voltage-transients-abnormal-on-low-side-mosfet/4413036 #4413036"]4. 如果我们设计了此电路并使系统稳定、则需要检查引脚输出或元件值的波形?  [/报价]

    您可以共享与之前类似的波形(请参阅之前的消息并共享波形)

    此致

    曼尼甘塔 P