请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW 您好!
我想知道我们是否可以在不重启器件的情况下动态更改电量监测计设置(例如保护设置)。 我提出这一问题的原因是、每当我们重置器件时、所学的容量就会消失。 因此、我们希望避免重置或关闭器件。 同时、我们更希望根据不同的运行场景进行某种类型的动态设置。 有可能吗?
此致、
Shayan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道我们是否可以在不重启器件的情况下动态更改电量监测计设置(例如保护设置)。 我提出这一问题的原因是、每当我们重置器件时、所学的容量就会消失。 因此、我们希望避免重置或关闭器件。 同时、我们更希望根据不同的运行场景进行某种类型的动态设置。 有可能吗?
此致、
Shayan