This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:在不复位器件的情况下更改电量监测计设置

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174692/bq78350-r2-device-fw-changing-gas-gauge-settings-without-resetting-the-device

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW

您好!

我想知道我们是否可以在不重启器件的情况下动态更改电量监测计设置(例如保护设置)。 我提出这一问题的原因是、每当我们重置器件时、所学的容量就会消失。 因此、我们希望避免重置或关闭器件。 同时、我们更希望根据不同的运行场景进行某种类型的动态设置。 有可能吗?

此致、
Shayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      在修改闪存参数后、最好重置器件、通常、某些参数直接从闪存读取、但有些参数读取到 RAM 以供 FW 使用、您可以在不重置的情况下检查更改的参数是否会生效、否则、 然后、您需要重置器件以使其生效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steven 的回复。 有没有任何文档可以找到哪些设置直接从闪存读取、哪些设置从 RAM 读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shayan、

    没有文档可以确定哪些参数更改需要重置。 我认为更改保护阈值可能会在没有复位的情况下生效、但您应该对此进行测试以进行验证。 这不是常见的用例。

    此致、

    Matt