This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:COMP 与放大器;CS 引脚配置。

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171399/tps51116-comp-cs-pin-configuration

器件型号:TPS51116

尊敬的 TI 团队:  

我正在使用 TI 组件(TPS51116RGET)开发 DDR3L 电源方案。  

我的工作条件如下-  

a)输入电压- 5V

b)输出电压-1.35V (DDR3L)

c)输出负载电流(最大值)- 3A

d)开关频率- 400kHz

e)器件功能模式-电流模式

f)电流感应方案- RDS (on)感应方案

g)放电模式-跟踪  

H) MOSFET IC- N 型(CSD87330Q3)。  

请查看随附的参考原理图-  

现在、我在这个原理图中有3个疑问-  

1) 1)在数据表中、第"9.2.2.5节确定 f0并计算 RC "、   我应该采用什么 f0值和 rs? 该计算是否会为我提供确切的 RC 电阻器值?

2) 2)在数据表的 第9.2.2.7节"计算 CC。"、请详细说明如何确定 CC 电容值?

3)对于 RDS (on)电流感测方案、R 和 C 组件值是否在 CS 引脚和 V5IN 之间固定(R= 7.15K、C= 1nF)? 如果不是、那么如何根据我的工作条件找出正确的值?  

此外、  是否有任何电子表格或仿真工具、因为此组件的 WEBENCH 已禁用?  

e2e.ti.com/.../1V35.pdf

谢谢你

Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、详细的环路增益计算在 第8.4.2段中电流模式运行。

    1 -建议的交叉频率为 f0、为开关频率 Fsw/4的第四个。 Rs 是感应电阻器、在您的情况下为 Rds/on

    2 -补偿电容器 CC 和补偿电阻器 RC 在环路中形成一个零。 零点频率位于交叉频率 f0以下10倍频处

    3-这是 RTrip 的公式(数据表中为7.15K)

    4 -计算很简单、并且有可用的计算工具。

    如果您的问题得到解答、请关闭已解决的主题、并告知我进一步的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。  

    我了解了补偿电阻器和电容器的计算。 结果是,对于 我的工作条件,RC=3.35K 和 CC=4.48nF。  

    参考:-我的工作条件是(Vout=1.35V、Co =100uF * 2数量、RDS (on)=4.7m Ω)

    但在"8.3.11 VDDQ 电流保护"部分中、我还有一个疑问。  

    1) 1)如何在 Rdc (on)感应方案中找到 Rtrip 电阻器的值? 因为 Vtrip 和 Rtrip 都是可变的。 为了找出跳闸电阻器值、我应该考虑 Vtrip 的值是多少?   

    谢谢、此致

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好、这两个步骤可以找到 RTrip:

    1 -设置 IOCP

    2 -计算相对于 IOCP 的 VTRIP、VTRIP = RTRIP x 10uA

    此致