请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25180-Q1 主题中讨论的其他器件: LM25180、 LM25184、 LM25183
各位专家、您好!
我想在我的新项目中使用 LM25180-Q1。 我的输入为8-15V、输出为12.5V 1.5A >15W 隔离式输出。 但当我尝试 WEBENCH 时、它显示它不支持输入。
请建议此器件是否支持此输入、输出范围。 如果没有、请推荐。 谢谢。
您的首选设备不适用于您选择的输入。
请更改输入或选择其他设备。