This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:8-15V 输入、12.5V >15W 输出

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180-Q1, LM25180, LM25184, LM25183
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174839/lm25180-q1-8-15v-input-12-5v-15w-output

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25180LM25184LM25183

各位专家、您好!  

          我想在我的新项目中使用 LM25180-Q1。  我的输入为8-15V、输出为12.5V 1.5A >15W 隔离式输出。  但当我尝试 WEBENCH 时、它显示它不支持输入。  

请建议此器件是否支持此输入、输出范围。 如果没有、请推荐。 谢谢。  

您的首选设备不适用于您选择的输入。

请更改输入或选择其他设备。

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    使用  查找给定匝数比的最大输出电流,LM25180无法获得1.5A 输出电流。  

    请搜索某些 PWM 控制器以了解15W 以上的应用。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以尝试使用具有相同输入范围和更高功率的 LM25183或 LM25184