This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171360/lm5176-lm5176

器件型号:LM5176

我使用 LM5176RHFT (Schematic.pdf)设计了降压/升压转换器、并且在转换器输出端出现振铃问题。 我希望在开关节点处有一些振铃、虽然振铃肯定存在、但振铃幅度并不高(SwNodeRinging.jpg - Q12的源极和漏极之间的测量、SwNodeRingingFrequency.jpg - 4个周期内的测量)。 但是、输出端的振铃看起来有点过度(OutRinging.jpg -在连接到 C27的 GND 和 R43引脚之间进行测量、OutRingingFrequency.jpg -在4个周期内进行测量)、它发生在转换器切换时、 出于某种原因、如果测量距离转换器较远、则振铃振幅会更高。 在15V 输入、12V 输出和转换器加载了6.8 Ω 电阻器的情况下进行测量。 您是否有什么想法会导致此输出振铃以及如何减少此振铃?

此致

Goran Fiolice2e.ti.com/.../71573.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goric、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    为了减少振铃、您可以使用缓冲器。 请参阅此处了解如何获得正确的尺寸:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我已经尝试在开关 Q12上添加电容器(从220p 开始)、以计算瘫痪、但没有发生任何情况。  振铃频率绝对没有变化。 尝试添加由1.8n 电容器和1.5R 电阻器组成的缓冲器、并且再次尝试-无变化。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    您能否向我发送测量设置以及探头连接方式的图片?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    左图-连接到输出电容器的探针

    右侧图像- Q12漏极和源极之间连接了探针。

    示波器为 Tektronix TDS210 (60MHz 示波器)。 带宽限制已关闭。

    此致

    Goran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    测量看起来不错-您使用的是 Tipp Barrel 方法。

    对于缓冲器-如果您按照上面列出的指南操作、第一个电容器需要为220pF * 5左右- 220pF 要低、因为这只是 反向传输电容。

    在执行这些步骤时、您可以捕获并共享测量结果和所选值。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    在过去的几天中、我进行了更多的测量、并发现当 Q13 (较低升压晶体管)导通且 Q9 (较高升压晶体管-替换二极管)关断时、输出端出现最严重的振铃。 我在所有应用手册中都能找到封面开关节点振铃、这是在"下部"晶体管关闭时发生的。 我遇到的情况看起来有点不同。 您能否提供有关此类行为背后的原因的任何信息?  

    此致

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    大多数报告都讨论了降压侧、但对于降压-升压、您也会看到升压侧的相同行为:

    下面的报告提供了一些见解、但也仅介绍了降压侧。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt465/slyt465.pdf

    本报告重点介绍升压:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Minimizing-Ringing-at-the-Switch-Node-of-a-Boost-converter.pdf

    此致、

     Stefan