主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ24600
尊敬的 TI 团队:
我正在研究 bqStudio 软件和 BQ40Z80芯片。 我已经在寄存器存储器中添加了一些基本保护、并测试了 FET_EN 命令、以便监测计自动控制 FET。 我已经运行了一个小测试、以便与它们一起旋转电机、而不会出现任何问题。 现在、我要测试充电情况。
我制造了一个充电器、它的设计是 BQ24600充电芯片。 它之前在没有 BMS 的情况下为我使用的电池充电、但现在我已经将 BMS 添加到了电池中、我无法为其充电。 我感觉这是温度传感器、但我不知道原因。 每次插入电池和 NTC 传感器时、充电过程都会持续很短的时间(大约几秒钟)、然后终止。
当我在 bqStudio 中监测 BQ40Z80时、我注意到电流一直在流动。 我注意到的另一件事是、我接收到的温度反馈突然为-30。 (我已将 BMS 校准为当时约22°C 的室温。) BQ40Z80上的 UTC 错误是否会关闭 FET? 为什么我的 NTC 读数下降50度?
此致、
Patryk Szczesny。