This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:无法充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174508/bq40z80-unable-to-charge

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ24600

尊敬的 TI 团队:

我正在研究 bqStudio 软件和 BQ40Z80芯片。 我已经在寄存器存储器中添加了一些基本保护、并测试了 FET_EN 命令、以便监测计自动控制 FET。 我已经运行了一个小测试、以便与它们一起旋转电机、而不会出现任何问题。 现在、我要测试充电情况。  

我制造了一个充电器、它的设计是 BQ24600充电芯片。 它之前在没有 BMS 的情况下为我使用的电池充电、但现在我已经将 BMS 添加到了电池中、我无法为其充电。 我感觉这是温度传感器、但我不知道原因。 每次插入电池和 NTC 传感器时、充电过程都会持续很短的时间(大约几秒钟)、然后终止。

当我在 bqStudio 中监测 BQ40Z80时、我注意到电流一直在流动。 我注意到的另一件事是、我接收到的温度反馈突然为-30。 (我已将 BMS 校准为当时约22°C 的室温。) BQ40Z80上的 UTC 错误是否会关闭 FET? 为什么我的 NTC 读数下降50度?  

此致、

Patryk Szczesny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patryk

      您能否上传 bqStudio 寄存器屏幕以便我们能够看到什么是阻止充电的故障、您能否告知如何在 DataFlash 中配置温度传感器?

      在连接充电器时、-30度是否仅短暂且永久地显示?