This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:I2C ACK、小焊球测试后无响应

Guru**** 2636105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174604/tps65132-i2c-ack-no-response-after-small-ball-test

器件型号:TPS65132
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好、

 当我的客户 对整个手机进行了小球测试时、他们发现 TPS65132发生故障、没有正或负偏置输出、读取 I2C ACK、无响应。

小球测试:焊球重量为160g、冲击高度为16~25cm、冲击点分布在保险丝上的所有位置并均匀分布。 使用 SD 卡播放视频时、开始冲击测试(例如模拟一个场景、其中钥匙压印在整个机器上)

电路图:

故障概率:1F/15当测试时、然后他们将故障 IC 更改为另一个系统、仍然失败。 ( IC 问题)

测试波形:

您能否帮助检查使用我们的 TPS65132进行实验的合理性?您是否知道导致 I2C ACK 无响应的原因?

谢谢  

此致

Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    由于我以前没有遇到类似的问题、请允许我花些时间咨询我们的团队专家。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    更新 OUT 专家的反馈。

    我们没有对器件进行机械测试。 由于他们使用的是 BGA 封装、客户是否发现 IC 上有任何外观损坏?

    在测试过程中有多少台设备出现故障、客户能否确认其机柜是否受到完全保护的内部 IC?

    BR

    Patrick