Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65132 主题中讨论的其他器件: 冲击
大家好、
当我的客户 对整个手机进行了小球测试时、他们发现 TPS65132发生故障、没有正或负偏置输出、读取 I2C ACK、无响应。
小球测试:焊球重量为160g、冲击高度为16~25cm、冲击点分布在保险丝上的所有位置并均匀分布。 使用 SD 卡播放视频时、开始冲击测试(例如模拟一个场景、其中钥匙压印在整个机器上)
电路图:

故障概率:1F/15当测试时、然后他们将故障 IC 更改为另一个系统、仍然失败。 ( IC 问题)
测试波形:

您能否帮助检查使用我们的 TPS65132进行实验的合理性?您是否知道导致 I2C ACK 无响应的原因?
谢谢
此致
Lillian