This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035CEVAL:LM5035C 的占空比问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035CEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172961/lm5035ceval-duty-cycle-problem-of-lm5035c

器件型号:LM5035CEVAL

您好!

LM5035CEVAL 在轻负载下的占空比相对较高(约35%), 请帮助分析原因,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您发帖到 E2E -您期望的占空比是多少? 请提供输入电压、输出电压、频率、拓扑、变压器匝数比的波形、原理图或说明? 您可以提供的信息越多、TI 就能为您提供的支持越好。 您还应考虑使用 TI 功率级设计器 来验证任何功率级的理论占空比。 功率级设计器允许对最常用的电源拓扑进行顶层仿真。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户使用 TI 的评估板、模型为 LM5035CEVAL、不是客户开发的产品;

    问题描述:

    1.没有负载时、桥臂的 MOS 驱动占空比很大。 当输入36V 电压时、电压约为35%。 这是如何实现的?

    2.桥臂 Q11和 Q12的驱动死区时间约为100ns。 如何避免共导?

    如何 获得 C3-C6电容? 是否有用于计算变压器输出电感的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. 当没有负载时、桥臂的 MOS 驱动占空比很大。 当输入36V 电压时、电压约为35%。 这是如何实现的?
      1. 您正在将无负载占空比与36V 输入占空比进行比较? 空载时的电压是多少? 当 D=35%时、36V 下的负载是多少? 如果您可以包含描述输入、输出电压电流和占空比的波形、请比较同类产品、甚至更好?  
    2. 桥臂 Q11和 Q12的驱动死区时间约为100ns。 如何避免共导?
      1. 死区时间在内部固定为45n最 短<Td<100ns and is specified in the data sheet under "Main Output Drivers (HO and LO Pins)"
    3. 如何获得 C3-C6电容? 是否有用于计算变压器输出电感的方法?
      1. C3-C6是输入电容器。 由于全桥是降压推导拓扑、因此它具有脉冲交流输入电流。 输入电容器的确定方式与任何降压拓扑相同、其大小可满足所需的输入电压纹波和低输入电压、最大负载下的最大 RMS 输入电流。 TI 功率级设计器可帮助计算电容器。

    此致、

    Steve M