Other Parts Discussed in Thread: LM5041A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5041A 您好:
在℃LM5041A 的65 μ A 老化过程中、推挽输出直流电平。 通常、它应该是50%占空比、
下图显示了芯片的外设电路图。 在 VCC 为异常的芯片推挽引脚供电后、输出为直流电平、电压约为11V。
是否需要将异常芯片送到原厂进行分析?谢谢!!!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Jimmy、
这是 Altium 原理图。 这些值是通用的(例如、每个电阻器为1kΩ Ω)、因为您没有给出组件值。
此致、
王永平