This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041A:有关 LM5041A 的问题

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175587/lm5041a-question-about-lm5041a

器件型号:LM5041A

您好:

在℃LM5041A 的65 μ A 老化过程中、推挽输出直流电平。 通常、它应该是50%占空比、

下图显示了芯片的外设电路图。 在 VCC 为异常的芯片推挽引脚供电后、输出为直流电平、电压约为11V。

是否需要将异常芯片送到原厂进行分析?谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    请您澄清您的问题吗? 根据我的理解、您将在推挽引脚上体验恒定的11VDC 输出、而不是 PWM 信号。 是这样吗? 我怀疑这是时序问题。 您可能需要更改组件值。

    您的原理图没有什么帮助 、因为它不清楚并且没有组件值。 我也不确定 U600组件是什么。 我在下面有一个修订版本。 此原理图是否反映了您的设计?

     

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan:

    下图中是否有更清晰的图? 我看不清楚。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    这是 Altium 原理图。 这些值是通用的(例如、每个电阻器为1kΩ Ω)、因为您没有给出组件值。  

    e2e.ti.com/.../LM5041A.SchDoc

    此致、

    王永平