This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:客户设计问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174778/lmr36006-question-for-a-customer-design

器件型号:LMR36006

您好!

我的客户正在进行使用  LMR36006的设计。

他希望使用它生成-15V 电压、输入范围为18V 至30V。 对于较小的输入电压、他获得-15V、但在较高的输入电压下、它不再工作。 您是否知道导致此问题的原因?

我的问题可能很小、但我仍需要一些帮助。 提前感谢!

最棒的

ERK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否共享原理图、当它不起作用时、SW 和 Vo 波形是什么样子?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 客户觉得中间没有工作。 这里是大致的设计。 我希望大家能清楚地阅读它。 我将等待您的反馈。

    谢谢、此致、

    ERK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在原理图中没有看到关键问题、没有波形、很难说出发生了什么。

    谢谢