请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36006 您好!
我的客户正在进行使用 LMR36006的设计。
他希望使用它生成-15V 电压、输入范围为18V 至30V。 对于较小的输入电压、他获得-15V、但在较高的输入电压下、它不再工作。 您是否知道导致此问题的原因?
我的问题可能很小、但我仍需要一些帮助。 提前感谢!
最棒的
ERK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.