Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ29330, BQ24725, EV2400, BQ76930, BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 主题中讨论的其他器件: bq29330、 BQ24725、 EV2400、 BQ76930、 BQ76940
您好!
为了重新设计具有4S2P-Battery Pack 的 BMS、我想切换到 BQ76920保护 AFE。
我在编写 bq29330和 BQ24725软件时具有经验。 出于成本原因、我打算再次手动为 IC 编写软件。 由于寄存器计数和复杂性看起来是"正常的"、这是否可以手动实现而不是将 EVM 和 EV2400与 bqSoftware 结合使用?
除了 TI-Product-Page 上的 I2C 固件之外、还有其他代码示例吗?
此致!