This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:在不使用 bqStudio 和 EV2400/EVM 的情况下编写软件?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ29330, BQ24725, EV2400, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176342/bq76920-writing-software-without-bqstudio-and-ev2400-evm

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: bq29330BQ24725EV2400BQ76930BQ76940

您好!

为了重新设计具有4S2P-Battery Pack 的 BMS、我想切换到 BQ76920保护 AFE。

我在编写 bq29330和 BQ24725软件时具有经验。 出于成本原因、我打算再次手动为 IC 编写软件。 由于寄存器计数和复杂性看起来是"正常的"、这是否可以手动实现而不是将 EVM 和 EV2400与 bqSoftware 结合使用?

除了 TI-Product-Page 上的 I2C 固件之外、还有其他代码示例吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    我们仅有的示例是产品页面上的下载: https://www.ti.com/lit/zip/sluc583 

    但是、我在 Github 等其他网站上看到了其他代码示例、其他网站也发布了此电池监控器系列的项目。 搜索 BQ76920、BQ76930或 BQ76940、我想您会找到几个不同的示例供您选择。

    此致、

    Matt