主题中讨论的其他器件: LM7481-Q1
你(们)好。
我们正在考虑使用 TPS54202实现4个并联输出
IN=12-25Vdc、OUT=5V、I=2A、这样每个直流/直流不会反向电流在另一个直流/直流上、从而在下一个直流/直流的电压输入上产生"zombi"电压。
TI 的其他器件可能与此相关、并附带一些参考板、用于使用4个并联直流/直流转换器进行测试
或
采用嵌入式补偿架构的多输入(至少4个)和一个输出5V?
此致、
Zabieru。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我们正在考虑使用 TPS54202实现4个并联输出
IN=12-25Vdc、OUT=5V、I=2A、这样每个直流/直流不会反向电流在另一个直流/直流上、从而在下一个直流/直流的电压输入上产生"zombi"电压。
TI 的其他器件可能与此相关、并附带一些参考板、用于使用4个并联直流/直流转换器进行测试
或
采用嵌入式补偿架构的多输入(至少4个)和一个输出5V?
此致、
Zabieru。
尊敬的 Zabieru:
非常感谢您的联系。
为了具体分析这种情况、 我想与您确认以下几点:
非常感谢您的信任和支持!
此致、
氙气灯
尊敬的 Xenon:
可向先前留言添加更多说明。
我们有4个不同的电源(4个电池、电压范围为13V 至22V、具体取决于每个电池的充电电压)。
我们需要从具有4个不同并联直流/直流的4个电源(因为我们不知道哪个电压电源实际为系统供电)为不同组件(MCU 支持32、电压测量板)生成稳定的5V 电压轨、以确保具有5V 电压轨。
因此、5V 电源轨需要最大1A 的电流(5V 时)。
对于4个直流-直流并联、我们可能会针对来自另一个直流-直流的每个直流-直流(至少我们观察到不同直流-直流制造商的情况)产生反向电流、并且具有一个阻断二极管将降低5V 的正向电压。
有道理吗?
最好的,Zabieru
HI 氙气灯、
感谢您的留言。
1.此电源树正确。 是的、最大电流为1A
从电源的角度来看、任何序列都是可能的。
可能所有电源都可以同时连接、任何人都可以断开或重新连接。
但是、所有电源不应同时产生5V 电压、但可以选择其中一个电源、如果断开、则快速切换到下一个电源。
如何为每个降压转换器提供一些直流/直流模块和一些反向电流保护? 就像具有极低 VF 的肖特基势垒一样,如果肖特基在每个降压输出和5V 电源轨之间,则可以防止降低太多的5V 电压?
此致、Zabieru。
尊敬的 Xenon:
感谢您的回复。 在我的回复下方
"在您的设计中、只有一个电源可以工作或由电源开关或其他器件选择、如果一个电池的电源出现故障、将选择另一个电源工作、最后一个选择的电源将断开连接。 "
基本上、4个电源中的每一个都可以随时打开/关闭(插入/拔下)、因此也可以打开/关闭
-输出电流分布在连接到系统的不同电源上(这意味着在所有电源之间形成分布式电流系统)
-仅选择其中一个电源,如果从系统中移除该电源,则会快速切换至另一个电源
但愿这是有道理的。
此致、Zabieru。
您好 、Zabieru、
您可能需要一个 ORing 电路来防止反向电流。
BRS、
年轻