This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:输入=10-25V、输出=5V、I=2A 时、可实现4个并联输出

Guru**** 1857720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, LM7481-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174892/tps54202-4-parallel-ouputs-possible-with-input-10-25v-output-5v-i-2a

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: LM7481-Q1

你(们)好。
我们正在考虑使用 TPS54202实现4个并联输出
IN=12-25Vdc、OUT=5V、I=2A、这样每个直流/直流不会反向电流在另一个直流/直流上、从而在下一个直流/直流的电压输入上产生"zombi"电压。
TI 的其他器件可能与此相关、并附带一些参考板、用于使用4个并联直流/直流转换器进行测试

采用嵌入式补偿架构的多输入(至少4个)和一个输出5V?
此致、
Zabieru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabieru:

     

    非常感谢您的联系。

     

    为了具体分析这种情况、  我想与您确认以下几点:

     

    1. 正如您提到的“僵尸”电压,您能更具体地解释一下吗?
    2.  在本例中、最大总负载电流是否为2A? 为什么您考虑将 并联直流/直流转换器用于此级别的负载电流、因为在这种情况下、只有一个 TPS54202可以支持2A 输出?
    3. 并联直流/直流转换器的用途是什么?
    4. 请 您与我们分享电源树、以便为您提供更好的建议吗?

     

    非常感谢您的信任和支持!

     

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xenon:

    可向先前留言添加更多说明。

    我们有4个不同的电源(4个电池、电压范围为13V 至22V、具体取决于每个电池的充电电压)。

    我们需要从具有4个不同并联直流/直流的4个电源(因为我们不知道哪个电压电源实际为系统供电)为不同组件(MCU 支持32、电压测量板)生成稳定的5V 电压轨、以确保具有5V 电压轨。

    因此、5V 电源轨需要最大1A 的电流(5V 时)。
    对于4个直流-直流并联、我们可能会针对来自另一个直流-直流的每个直流-直流(至少我们观察到不同直流-直流制造商的情况)产生反向电流、并且具有一个阻断二极管将降低5V 的正向电压。

    有道理吗?
    最好的,Zabieru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabieru:

    感谢您提供的信息。

    仍有一些困惑、需要与您确认:

    1.电源树是否如下图所示? 最大总电流是否为1A?

    2.根据4个电源的选择,是否只有一个降压转换器同时工作以提供"5V 1A"负载?

    谢谢!

    此致、

    氙气灯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、
    感谢您的留言。
    1.此电源树正确。 是的、最大电流为1A
    从电源的角度来看、任何序列都是可能的。
    可能所有电源都可以同时连接、任何人都可以断开或重新连接。
    但是、所有电源不应同时产生5V 电压、但可以选择其中一个电源、如果断开、则快速切换到下一个电源。
    如何为每个降压转换器提供一些直流/直流模块和一些反向电流保护? 就像具有极低 VF 的肖特基势垒一样,如果肖特基在每个降压输出和5V 电源轨之间,则可以防止降低太多的5V 电压?
    此致、Zabieru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karcel、

    我的同事会尽快回复您!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zixu、
    正在等待回复转发。
    此致、Zaberu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabieru:

    非常感谢您的回复。

    "但是、所有电源不应同时产生5V 电压、但可以选择其中一个电源、如果断开、则快速切换到下一个电源。"

    在您的设计中、只有一个电源可以工作或由电源开关或其他器件选择、如果一个电池的电源出现故障、将选择另一个电源工作、最后选择的电源将断开连接。  

    我是否理解正确?

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xenon:
    感谢您的回复。 在我的回复下方
    "在您的设计中、只有一个电源可以工作或由电源开关或其他器件选择、如果一个电池的电源出现故障、将选择另一个电源工作、最后一个选择的电源将断开连接。 "
    基本上、4个电源中的每一个都可以随时打开/关闭(插入/拔下)、因此也可以打开/关闭
    -输出电流分布在连接到系统的不同电源上(这意味着在所有电源之间形成分布式电流系统)
    -仅选择其中一个电源,如果从系统中移除该电源,则会快速切换至另一个电源

    但愿这是有道理的。
    此致、Zabieru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karcel、

    我的同事正在进行分析、稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Zabieru、

    您可能需要一个 ORing 电路来防止反向电流。  

    理想二极管/ORing 控制器|德州仪器 TI.com

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、
    感谢您的回复、我正在查看 LM7481-Q1产品等具有外部背靠背 FET 的产品。
    如果我有4个并联电源,那么架构/电路会是什么? 我对如何使用它以及应该购买多少 EVM 来测试此解决方案感到困惑。
    此致、Zabieru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Zabieru、

    最好在总共4个电源轨的每个电源轨上添加一个二极管/FET。

    BRS、

    年轻