This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:直接栅极驱动 GaN 模块中硅 MOSFET 的第三象限电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175759/lmg3422r030-third-quadrant-current-of-si-mosfet-in-the-direct-gate-drive-gan-module

器件型号:LMG3422R030

大家好、我对 LMG3422R030器件的运行有疑问。

很清楚、即使不是 LMG3422R030、我的问题主题是"漂移栅极驱动 GaN HEMT 拓扑"。

在" GaN 器件的直接驱动配置、Paul L. Brohlin、Yogesh K. Ramadass、Cetin Kaya -德州仪器"文件中、

与传统共源共栅 GaN 不同、在直接驱动 GaN 配置中、硅 MOSFET 始终处于导通状态、并且由于其低 Rdson、其寄生二极管不会导通。  

因此、在直接驱动配置中没有与 Qrr 相关的功率损耗。

我知道 GaN 可以是第三象限、但源极需要相应的电流路径来拉要传导的 GaN 电流。

我要问的是、当第三象限电流在 GaN 上传导时、电流通过 Si 的路径是什么。

这是否意味着 Si MOSFET 的电流在不使用体二极管的情况下从源极流向漏极?  

感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的直接驱动配置中、Si FET 始终开启、即使 GaN FET 关闭也是如此。 这意味着在第三象限运行中(GaN FET 关闭时)、Si FET 形成流经器件的反向电流路径的开始。 在此期间、可将 Si FET 的源极和漏极视为交换、因为通道保持开路、电流反向流动。 电流将从此处反向流经 GaN FET、同时被关闭、以传统的第三象限方式工作。 该设置可最大限度地减少 Si FET 中的损耗、从而避免使用固有的体二极管。

    希望这对您有所帮助、

    扎赫