This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:与3.3uH 电感器配合使用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175126/tps61022-use-with-3-3uh-inductor

器件型号:TPS61022

您好!

我正在使用此部件、并有大量的 Coilcraft XEL5030 3.3uH 电感器可供使用。 数据表显示 TPS61022的设计目标为0.3uH-2.9uH。 我已经测试了3.3uH、它似乎运行良好、但作为完整性检查、是否有任何理由不使用它?

3.3uH 仍然具有8.4A 的高饱和(纹波将更低)和~22m Ω 的 DCR。 升压转换器低压端的损耗会稍高一些、但我可以忍受这种情况。

该应用在5V 时的最大电流为2.5A、但除了 TPS61022内部的折电流之外、不受电流保护。 我担心的是、电感器在这种情况下可能会饱和、从而导致 FET 损坏、因此我会与专家进行双重检查。

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    0.3u~2.9uH 只是我们测试过的建议值、如果您使用3.3uH 并无任何问题地对其进行了测试、我认为也可以、因为3.3uH 离建议值不远。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它更多地用于谷值电流 ILIM_SW、我读取的最大值为10A XEL5030-3.3u 具有 8.4A 饱和点、因此我预计  TPS61022内部的低 FET 将被销毁。

    除了 TPS61022、我没有电流限制、它由将灌入10A 的超级电容器供电。 不应出现这种情况、它需要 USB 设备短路、但...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    根据我的理解、您是否担心超级电容器的电势10A 可能会损坏电感器?

    10A 电流将始终为或仅持续很短的时间? 如果时间很短、我认为这对电感器来说不是一个大问题。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、电感器不会损坏。

    超级电容器可以提供任何短期电流、电流为100A、因此唯一的防线是 TPS61022。 数据表显示其在10A 处跳闸的最大谷值电流。 在 8.4A 时、XEL5030-3.3u 的工业下降了30%。

    我已经深入了解了 XEL5030数据表、Coilcraft 一如既往地提供、在10A 时、它具有2uH 电感、完全在 TPS61022工作参数范围内。  现在、我认为在简短的演示中、它可以正常工作。

    最好由直流/直流专家进行验证、因为这可能是一个昂贵的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的、我认为这 不是一个大问题。

    此致、

    Nathan