您好!
我正在使用此部件、并有大量的 Coilcraft XEL5030 3.3uH 电感器可供使用。 数据表显示 TPS61022的设计目标为0.3uH-2.9uH。 我已经测试了3.3uH、它似乎运行良好、但作为完整性检查、是否有任何理由不使用它?
3.3uH 仍然具有8.4A 的高饱和(纹波将更低)和~22m Ω 的 DCR。 升压转换器低压端的损耗会稍高一些、但我可以忍受这种情况。
该应用在5V 时的最大电流为2.5A、但除了 TPS61022内部的折电流之外、不受电流保护。 我担心的是、电感器在这种情况下可能会饱和、从而导致 FET 损坏、因此我会与专家进行双重检查。
此致、
Andrew