This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:重新打开线程[TLV62084开关频率与负载电流特性]

Guru**** 2506445 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084AEVM-828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174532/tlv62084-re-open-thread-tlv62084-switching-frequency-vs-load-current-characteristics

器件型号:TLV62084

大家好、Moheddin、

我正在更新您以前的 e2e 线程的请求。

以下是我的主题: (+) TLV62084:TLV62084开关频率与负载电流特性-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

以下是您请求的内容。

在 IC 引脚上测量的 VIN

2.电感器电流波形

3、开关节点电压、包括吨时间。

4. PCB 布局以检查 VOS 引脚连接。

这是我们的数据。

e2e.ti.com/.../Default_2800_VIN_2D00_5V_2C00_VOUT_2D00_1.2V_2900_-waveform.zip

此外、根据电流开关频率图、数据表中只有 VOUT=2.5V、因此进行了如下比较测试。

为什么会发生这种差异?  

测试条件为(VIN=5V、R1=180k、R2=39.2k)

如上所示、它还显示了与下面图表值的差异。 (大约0.6MHz)

频率(MHz)

1.98

1.63

1.90

1.87

1.85.

1.82.

1.77

1.71.

1.65

1.57.

电流(A)

0.2.

0.4.

0.6.

0.8.

1.0

1.2.

1.4.

1.6.

1.8

2.0

数据表上的图表。

更多查询

- PWM 和 PFM 之间变化的电流部分是多少?

请发送您对我的每个问题的反馈吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您提供波形。 我没有发现任何有关 PCB 布局的问题。

    为什么会发生这种差异?  

    如前 所述、 在 DCS 控制系统中、开关频率可能会因电路损耗、传播延迟和 无源组件容差等诸多因素而变化。 它也取决于您使用的电感器。

    我建议您在"DCS 控制系统的频率变化"下使用本文档(了解 DCS-Control (TM)拓扑中的频率变化)

    为了验证您的问题、 我 在以下条件下使用 TLV62084EVM (TLV62084AEVM-828评估模块)再次进行了测量。

    输入电压= 5V

    输出电压= 1.2V

    负载电流= 0.2A 至2A (阶跃变化为0.2A)

    请查找随附的文档。  e2e.ti.com/.../TLV62084.zip

    PWM 和 PFM 之间变化的电流部分是多少?

    它取决于您的工作条件、例如输入电压、输出电压和负载电流。 您只需使用电感器或 SW 节点的波形形状以及输出电压纹波进行验证。

    我有几个问题。

    您所需的开关频率和工作条件是什么?

    如果您希望器件以固定开关频率运行、则可以使用强制 PWM 器件。

    如果您需要任何帮助来根据 您的应用要求选择合适的器件、请告诉我、我将为您提供支持。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果您没有任何其他问题、请单击 "已解决"以关闭威胁。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。