大家好、Moheddin、
我正在更新您以前的 e2e 线程的请求。
以下是我的主题: (+) TLV62084:TLV62084开关频率与负载电流特性-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
以下是您请求的内容。
在 IC 引脚上测量的 VIN
2.电感器电流波形
3、开关节点电压、包括吨时间。
4. PCB 布局以检查 VOS 引脚连接。
这是我们的数据。
e2e.ti.com/.../Default_2800_VIN_2D00_5V_2C00_VOUT_2D00_1.2V_2900_-waveform.zip

此外、根据电流开关频率图、数据表中只有 VOUT=2.5V、因此进行了如下比较测试。
为什么会发生这种差异?
测试条件为(VIN=5V、R1=180k、R2=39.2k)
如上所示、它还显示了与下面图表值的差异。 (大约0.6MHz)
|
频率(MHz) |
1.98 |
1.63 |
1.90 |
1.87 |
1.85. |
1.82. |
1.77 |
1.71. |
1.65 |
1.57. |
|
电流(A) |
0.2. |
0.4. |
0.6. |
0.8. |
1.0 |
1.2. |
1.4. |
1.6. |
1.8 |
2.0 |
数据表上的图表。

更多查询
- PWM 和 PFM 之间变化的电流部分是多少?
请发送您对我的每个问题的反馈吗?
此致、
Michael