Other Parts Discussed in Thread: TPS629206, LM2991
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS629206 主题中讨论的其他器件: LM2991
尊敬的 TI 团队:
我希望从-15V 输入生成-5V 电压、输入和输出的 GND 相同。
我想知道我是否可以使用器件"TPS629206"来实现此目的。
如果有更好的方法、请提出建议。
请注意、对于40、000件器件、我们的成本限制最高为1美元。
谢谢、此致、
Shritesh