This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629206:TPS629206

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629206, LM2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176630/tps629206-tps629206

器件型号:TPS629206
主题中讨论的其他器件: LM2991

尊敬的 TI 团队:

我希望从-15V 输入生成-5V 电压、输入和输出的 GND 相同。

我想知道我是否可以使用器件"TPS629206"来实现此目的。

如果有更好的方法、请提出建议。

请注意、对于40、000件器件、我们的成本限制最高为1美元。

谢谢、此致、

Shritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shritesh、

     如果您希望-15V 输入电压范围内的-5V 输出电压、TI 不提供专用的负输入/负输出降压转换器。 您无法使用 TPS629206。 我们确实提供了一个负 LDO、您可以考虑使用它- LM2991。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Nancy 的澄清和建议。