This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200-Q1:2ms 内部软启动的时间精度

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175076/tps560200-q1-time-accuracy-of-2-ms-internal-soft-start

器件型号:TPS560200-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS560200

您好!

我将 TPS560200用作 Infineon TLF35884的1.2V 外部内核电源。  TLF35884启用  TPS560200并观察 其输出电压。 它具有3ms (2.7ms 至3.3ms 容差)的接地短路检测功能、可在连接外部降压转换器后获得足够的电压。

我们已经使用此设置构建了多个控制板、但现在有一个板由于 TPS560200过慢而无法正常启动。

下图显示了一个工作组合:在 UB3V3线路达到3.3V 后、 TPS560200 被启用、并在2.76ms 内将线路 UB1V2斜升至1.2V。  0.2V 至1.0V (输出电压的1/6至5/6)之间的时间为1.485ms、因此0V 和1.2V 最终电压之间的完整软启动时间为2.228ms。

下图显示了故障组合:在 UB3V3线路上达到3.3V 后、 TPS560200  被启用、并在3.63ms 内将线路 UB1V2斜升至1.2V。   0.2V 至1.0V (输出电压的1/6至5/6)之间的时间为2.147ms、因此0V 和1.2V 最终电压之间的完整软启动时间为3.22ms。

电路和所有四舍五入条件相同、没有任何变化。

数据表说明:

内部软启动(VSENSE 从0V 斜升至0.8V): 2ms (典型值)

遗憾的是、没有最小值。 和最大 所述的值。 最大上升时间可能是多少?

 这是故障 TPS560200、还是仍可将该器件视为正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    最大 SS 时间约为3.5ms。 它是一个正常的器件。  

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚才向 Vsense 添加了测量值。

    下面是尝试启动电源、该电源在3ms 后被 TLF 中止。 您可以看到、Vsens 在至少2.7ms 后不会达到0.8V。 (不幸的是、我无法测量使能信号、但它必须在 UB3V3正确且 UB1V2上升之间的某个位置达到高电平。)

    第二次尝试启动电源的操作成功通过了 TLF。 但您可以看到、软启动斜升所需的时间超过3ms。

    这是该器件的照片。 它标有"TI 79 ZDNK"。

    但是、您说最长3.5ms 的 SS 时间是可以的吗? 不幸的是、我必须将降压 转换器更改为更快 的类型。

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯蒂安!

    实际上、我不明白您在上面的描述中有什么问题。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    我刚刚添加了这篇文章、因为首先有人要求我测量 Vsense 并发送器件图片。 预计软启动时间范围应在+/- 10%以内。 但在本主题中、此答案不再存在。

    但是的、您说、长达3.5ms 的时间必须视为正常。 因此、我很清楚、我必须 更 改为更快的器件。

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我的同事将在下周之前给您回复!

    BRS

    Zixu