Other Parts Discussed in Thread: TPS560200
主题中讨论的其他器件:TPS560200
您好!
我将 TPS560200用作 Infineon TLF35884的1.2V 外部内核电源。 TLF35884启用 TPS560200并观察 其输出电压。 它具有3ms (2.7ms 至3.3ms 容差)的接地短路检测功能、可在连接外部降压转换器后获得足够的电压。
我们已经使用此设置构建了多个控制板、但现在有一个板由于 TPS560200过慢而无法正常启动。
下图显示了一个工作组合:在 UB3V3线路达到3.3V 后、 TPS560200 被启用、并在2.76ms 内将线路 UB1V2斜升至1.2V。 0.2V 至1.0V (输出电压的1/6至5/6)之间的时间为1.485ms、因此0V 和1.2V 最终电压之间的完整软启动时间为2.228ms。

下图显示了故障组合:在 UB3V3线路上达到3.3V 后、 TPS560200 被启用、并在3.63ms 内将线路 UB1V2斜升至1.2V。 0.2V 至1.0V (输出电压的1/6至5/6)之间的时间为2.147ms、因此0V 和1.2V 最终电压之间的完整软启动时间为3.22ms。

电路和所有四舍五入条件相同、没有任何变化。
数据表说明:
内部软启动(VSENSE 从0V 斜升至0.8V): 2ms (典型值)
遗憾的是、没有最小值。 和最大 所述的值。 最大上升时间可能是多少?
这是故障 TPS560200、还是仍可将该器件视为正常?