This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:升压转换器24V 至100V

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175827/tps40210-boost-converter-24v-to-100v

器件型号:TPS40210

您好!

我正在尝试将升压转换器的电压从24V 转换为100V、因此我使用 WBench 生成了一个设计、并选择了以下电路:

原型设计完成后、它不工作、输出上的电压与输入24V 相同。

软启动电容电压保持振荡、在某些情况下、ISNS   值约 为~ 300-600mV 时触发过流限制、但在其他情况下、ISNS   仅为27mV、但仍无法正常工作

1) 1)该设计是否缺少任何内容有什么想法?

2) 2)此设计是否仍能提供100V 的电压、即使没有负载也是如此? 如果不是、是否可以修改设计、使其始终能够生成100V 的电压、而无论负载是多少?

3) 3) WBench 上是否有通 孔组件选项、因为很难使用 SMD 组件制作原型 ?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    遗憾的是、您的原理图未显示在此处。

    正如您已经说过的、电流感应电阻器上的电压会触发过流事件。

    因此、 我建议首先对此进行调查。

    当您看到300-600mV 的值与仅27mV 的值相比、有何差异?

    您是否有具有极高反向恢复电容的二极管、它会在关断时将电流驱动到感应电阻器中。

    您能否共享在 iSNS 上测量的示波器图?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    使用穿孔组件进行 SMPS 设计会更容易产生问题、因为解决方案尺寸越来越大、这也会增加设计中的电流环路、并且还会增加更多寄生组件。

    因此、这不是建议的实现方式。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、ISNS 上始终有0V 电压、我认为 TPS40210组件已损坏。

    问题是我自己构建了原型、所以我不遵循任何布局、组件之间的连接很长。 这是它不起作用的原因吗?它只是感应噪声吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A:

    是的、这可能是原因。 我建议您订购 EVM 并更换必要的组件(注意所有组件的额定电压)、因为这样至少有一个良好的布局、这会使设计更加简单。

    您可以在试验电路板上进行原型设计、但您仍需要遵循所有布局规则、并且需要非常小心地连接良好的 GND。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M.A

    感谢您通过私人消息发送原理图。 让我结束这一主题并完成讨论。

    此致、
    Brigitte