您好!
我正在尝试将升压转换器的电压从24V 转换为100V、因此我使用 WBench 生成了一个设计、并选择了以下电路:
原型设计完成后、它不工作、输出上的电压与输入24V 相同。
软启动电容电压保持振荡、在某些情况下、ISNS 值约 为~ 300-600mV 时触发过流限制、但在其他情况下、ISNS 仅为27mV、但仍无法正常工作
1) 1)该设计是否缺少任何内容有什么想法?
2) 2)此设计是否仍能提供100V 的电压、即使没有负载也是如此? 如果不是、是否可以修改设计、使其始终能够生成100V 的电压、而无论负载是多少?
3) 3) WBench 上是否有通 孔组件选项、因为很难使用 SMD 组件制作原型 ?
此致