This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:关于 LM26480电路设计及其输出中的延迟生成

Guru**** 2535290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175983/lm26480-regarding-lm26480-circuit-design-with-respect-to-delay-creation-in-its-outputs

器件型号:LM26480

尊敬的 TI 团队:

晚上好。

我们已根据 TI 参考和 webench 设计为 FPGA 电源设计 LM26480。

正如我说过的、我们已将 降压和 LDO 输出从 LM26480 连接到 FPGA。

我们根据 FPGA 所需的开关延迟、在两个 LDO 输出之间提供了延迟。

延迟是通过连接到 LM26480 LDO 使能信号的 RC 网络实现的。

在仿真环境中、通过连接负载而不实际连接特定 FPGA、我们能够看到 LDO 输出中的延迟。

但在实际情况下(与 FPGA 连接时)、我们不会在 LDO 中获得延迟。

我们希望分享原理图并进行验证。

请答复。

谢谢、

Girish Kantharaju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Girish:

     是的;请 分享原理图 、以便我们可以检查是否存在问题。  

     在  实际情况下、您能否检查是否有一条以某种方式连接两个 LDO 输出的路径?  路径可以是来自 FPGA 不同电源轨的 ESD 二极管。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    早上好。

    非常感谢您的快速响应。

    我已将您的文档以私人邮件形式提供、 我在其中解释了我们面临的问题。

    请检查文档。

    谢谢、
    Girish Kantharaju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

     我已查看了您所附的文档、但未发现原理图问题。 我建议您尝试一下。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    早上好。

    非常感谢您的回答。

    谢谢、
    Girish Kantharaju