This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74701-Q1:器件恢复命令

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176298/lm74701-q1-device-recommandation

器件型号:LM74701-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502-Q1

您好的团队:

我们是否有任何器件可替代 LTC4365?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

     LM74502-Q1是与  LTC4365竞争的理想器件。 请在下面找到一个比较表。  

    参数

    LM74502-Q1

    LTC4365

    输入电压

    3.2V 至65V

    2.5V 至34V (工作)、最大60V

    输入反极性保护

    是(-65V)

    是(-40V)

    静态电流

    45uA (EN =高电平)

    1uA (当 EN =低电平时)

    125uA (SHDN =高电平)

    10uA (当 SHDN =低电平时)

    栅极拉电流

    60uA

    20uA

    栅极灌电流

    2A (确保快速关闭)

    50mA

    UVLO、过压保护

    是的、可调节

    是的、可调节

    栅极关断时间(OV 故障)

    小于1us (4.7nF FET CGS)

    2uS (2.2nF FET CGS)

    故障输出

    是的

    封装(尺寸)

    8引脚 DDF (SOT-23-8) (2.9mm x 1.6mm)

    8引脚 DFN、2mmx3mm