Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74701-Q1 主题中讨论的其他器件:LM74502-Q1
您好的团队:
我们是否有任何器件可替代 LTC4365?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1
您好的团队:
我们是否有任何器件可替代 LTC4365?
您好、Shawn、
LM74502-Q1是与 LTC4365竞争的理想器件。 请在下面找到一个比较表。
|
参数 |
LM74502-Q1 |
LTC4365 |
|
输入电压 |
3.2V 至65V |
2.5V 至34V (工作)、最大60V |
|
输入反极性保护 |
是(-65V) |
是(-40V) |
|
静态电流 |
45uA (EN =高电平) 1uA (当 EN =低电平时) |
125uA (SHDN =高电平) 10uA (当 SHDN =低电平时) |
|
栅极拉电流 |
60uA |
20uA |
|
栅极灌电流 |
2A (确保快速关闭) |
50mA |
|
UVLO、过压保护 |
是的、可调节 |
是的、可调节 |
|
栅极关断时间(OV 故障) |
小于1us (4.7nF FET CGS) |
2uS (2.2nF FET CGS) |
|
故障输出 |
否 |
是的 |
|
封装(尺寸) |
8引脚 DDF (SOT-23-8) (2.9mm x 1.6mm) |
8引脚 DFN、2mmx3mm |