This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:UCC21710

Guru**** 2512445 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176483/ucc21710-ucc21710

器件型号:UCC21710

您好!

我正在使用 UCC21710栅极驱动器。 OC 引脚相对于 COM 引脚的内部阻抗是多少? 当我假设这对于下面的图所示的 DESAT 保护电路是无限的时、该电路不能按预期工作。 此外、R1、RDESAT、R2、R3和 CBLK 的典型值是多少。 我知道这些值随设计而变化、但我只需要一系列值。 提前感谢您。

此致、

Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    查看此产品的 EVM 的典型值。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubx2b/sluubx2b.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢 您关注  UCC21710栅极驱动器。 我们没有 OC 引脚的内部阻抗规格。 正如您提到的、它应该是高电平。

    正如 Don 建议的、EVM 应具有典型值。  

    请参阅以下 Excel 计算器工具 、根据 您的系统要求提供不同的组件值。

    请参阅页面"DESAT Using OC Calculator"

    UCC217xx XL 计算器工具

    如果您的问题得到解答、请按"已解决"按钮。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时响应。 我还想知道 OC 引脚内部 MOSFET 的 Rdson 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    没有针对 OC 引脚的 Rdson 的技术规格、也没有被测量。  您计划如何使用? 是否可以共享系统用例条件?

    谢谢

    Sasi