This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:遇到灯浪涌问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175128/lm5116-lamp-inrush-issue-faced

器件型号:LM5116

 各位专家、您好!

 在35W 直流/直流灯 从冷到热的突然切换过程中、我面临一个问题  

我们设计了使用 LM5116 IC 的直流/直流,并且在突然的灯光条件下,直流/直流进入间断模式,导致 车辆仪表盘 复位。  

请告诉我如何解决此问题,我们希望绕过此电流浪涌而不 重置群集。   

我们还可以逐周期电流控制旁路吗?  请指导我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anish  

    35W 灯是 LM5116的负载? 是 LED 吗?   

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这不是 LED 这是灯丝灯,仅对于灯丝灯,这一问题也是由于从冷阶段到正常的浪涌引起的  

    我们能 不能在线满足我的电子邮件 ID :evrnd21@starengineers.in 

    我们需要紧急解决这一问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您解释黄色和橙色 突出显示的文本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anish  

    如果35W 灯是 LM5116的负载、则问题可能是由器件的断续模式电流限制功能引起的。  如果35W 灯与 LM5116并联工作、则问题可能是由输入电压降引起的、这会触发 LM5116的 UVLO。  

    我将关闭此主题并通过电子邮件直接与您联系。  

    -李家祥