如果在 BQ51050B 中电池充满电后 Rx-Qi 线圈仍留在充电器中、则来自充电器的信号可能会也可能不会切换 CHG 引脚。
当 CHG 引脚被切换时、RECT 大约为5V。
当 CHG 引脚未切换时、Rx-Qi 线圈与充电器之间的距离比切换时更近。 电压大约为6V。
这种行为差异的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryota-sama、
[引用 userid="540337" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4368226 #4368226"]安东尼-萨马,(日语中,这是最极具 politest)感谢您提供的信息、我将记住这一点。
[引用 userid="540337" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4368226 #4368226"]您说过,我想将 R85更改为210,将 R81更改为2k,这种变化是否会影响充电效率?这不应改变充电效率。 根据您的原理图、您的充电电流约为140mA。 更改后、它只会增加2mA、不应影响充电效率。
[引用 userid="540337" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4368226 #4368226]此外、使用的线圈是否与有时会收费、有时甚至不收费有关?这可能会产生影响。 我们需要根据线圈电感值调整串联和并联电容器。 为了实现有效通信、我们查看 COMM 引脚; 22nF 适用于 COMM 引脚上的大多数应用、但如果出现问题、可将其增加至47nF。
原理图看起来不错、我没有发现任何问题。
此致、
Anthony Pham
您好、Ryota-sama、
抱歉、我忘记提到我们想要查看大约100ms/div 或200ms/div 的时间分频、类似于我分享的图像。 您发送的图像看起来是4ms/div、它显示了我们要查看的一些单个数据包、但并非所有数据包。
当 RX 加电时以及器件加电后(类似于您发送的第一组图像、但使用100ms/div 或200ms /div)、最好使用此功能。
[引用 userid="540337" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed "]在 BQ51050中电池充满电后您是否还能够分享如何确定"电池已充满电"? 这是基于电池电压和电流吗?
此致、
Anthony Pham
大家好、Anthony - sama、
我附加了一个矩阵表、3个波形截图和数据表的屏幕截图。
这些屏幕截图是接收器首次启动时出现的波形、以200ms/div 为测量值。
矩阵表显示了电池是否充满电、以及线圈和充电器之间的距离是远还是近。
我们观察电池充电电流并通过它是否下降至 TX-OFF 来确定充满电。
我随附了数据表的屏幕截图以供参考。
此致、
Ryota Tatara





您好、Ryota-sama、
看起来在 img1中、接收器已开启、并看到电池已充满电 、从未启用输出、因此无需切换 CHG 引脚。 您可以看到、在整流电压上发送的单个数据包是充电完成信号。
对于 Image3、接收器看起来会打开输出(绿色电压上有更多数据包)、然后确定电池已完全充电。 启用输出后、一旦确定电池已充满电、它就会切换/CHG 引脚。
感谢您提供的所有波形、如果还有任何问题、敬请告知
此致、
Anthony Pham
你好,瑞奥塔
我正在帮助 Anthony 回答您的问题。
一些意见和问题:
1) 最后一个示波器捕获中。 看起来可能是由于 RECT 电压与电池电压之间的关系。 在框1中,RECT 电压低于电池电压3V 与4.2V --无法充电。 在框2中、RECT 电压较高可能会为电池充电、4.75V 与4.2V 之间。
2) "CHG 引脚已切换"--是否有示波器捕捉显示 CHG 引脚状态变化?
3) 发送器正在进行奇数操作。 当 BQ51050B 发送 结束电源传输充电完成(EPT01)时、它应关闭。 我们看到它保持开启状态。 您 使用的是哪种型号的发送器?
大家好、Bill - sama、
感谢您的解释。
[引用 userid="8507" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4404820 #4404820"]2.) "CHG 引脚已切换"--您是否有示波器捕获显示 CHG 引脚更改状态?[/QUERT]我们无法直接测量 Qi-CHG 引脚、因此我们将黄色波形"/CHG 引脚"设为反转 Qi-CHG 引脚的输出。
当出现像尖峰之类的波形时(实际上、CHG 引脚在几毫秒内处于高电平)、我们确定"CHG 引脚已切换"。
与我上次的示波器捕获一样、屏幕截图是充满电时的波形。
在第一组信号➀、CHG 引脚切换、然后在第二组信号②、CHG 引脚未切换。
当➀时、我们将线圈与充电器保持一定的距离、当②时、我们使线圈更加靠近。
我们使用了一些专为 S3 (Samsung 的智能手表)设计的商用充电器。 我们将其拆开、然后发现 IC "BQT151-0316"已采用、但我们手头没有其数据表。
此致、
Ryota Tatara

大家好、Bill - sama、
我们目前无法测量发送器的输入电流。 要测量它、我们需要拆解。
现在、我们测量了 RECT 和 CHG 引脚。
我附了3张屏幕截图。
➀ CHG 引脚被切换。 (线圈和充电器之间存在距离)
抱歉、这不是毫秒、而是微秒。
②它没有被切换。 (线圈和充电器之间的距离小于➀ μ m)
我们在50ms 测量、但波形不适合屏幕、因此我将分频时间更改为100ms。
我们应该观察到发送器的输入电流吗?


您好,Ryota-sama
感谢您提供了非常好的示波器捕获。
一些观察结果:
1) 在框1中、RECT 电压低于电池电压3V 与4.2V。 加电时、我们可以看到 CHG 上的脉冲。 发送器在2ed 数据包结束时切断电源、指向解码错误、可能是奇偶校验错误。 在数据包结构中、奇偶校验位位于末尾附近
2) 在框2中、RECT 电压较高可能会为电池充电、4.75V 与4.2V 之间。 我们看到 RX 发送 EPT01。 请勿看到 CHG 引脚脉冲。
CHG 引脚上的脉冲是指单元上电时、RECT 处的电压升至 UVLO 以上且内核刚刚启动。
CHG 引脚的上拉电压来自哪里?
大家好、Bill - sama、
感谢您的回答。
[引用 userid="8507" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4411776 #4411776"] CHG 引脚的上拉电压来自哪里?CHG 引脚表示与 QI-CHG 引脚输出反相运行的 IC 的输出电压。
我们有一些问题;
・什么决定了 RECT 的波形?
・到目前为止、我已经在这里发布了一个奇怪移动的基板的波形。
(a)是在上一帖子中发布的波形。
我们认为正常的基板运动低于(B)。
(B)-①线圈和充电器之间存在距离。 CHG 引脚被切换。
(B)-②线圈和充电器之间没有距离。
与(B)-① Ω 相同、CHG 引脚被切换。
造成这种差异的原因是什么?


你好、Ryota-Same
我们有一些问题;
・什么决定了 RECT 的波形?
RECT 的直流电压是 AC1和 AC2信号的全波整流。
COMM 信号将调制 AC1和 AC2以与 TX 通信。 这也会作为 脉冲出现在 RECT 电压上、各个 位通常可见。
请参见下面的典型波形。
你好、Ryota-Same
从3V 电源施加到 CHG 引脚的上拉电压是否正常运行、是否始终存在?
在 CHG 引脚上的实验测试中、我们看不到您看到的行为。 在我们测试的所有条件下、CHG 引脚均为高电平。 您的测试显示引脚变为低电平。 我们使用齐纳稳压 器电路从 RECT 电压中拉出引脚。
下面是禁用发送器通信且 EPT01配置中 BQ51050B 的示波器捕获。 这与框2条件类似。
此外、重新发布了框1测试、我们可以看到 CHG 引脚在整个数字 ping 过程中处于高电平。