This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电完成后的行为

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed

器件型号:BQ51050B

如果在 BQ51050B 中电池充满电后 Rx-Qi 线圈仍留在充电器中、则来自充电器的信号可能会也可能不会切换 CHG 引脚。

当 CHG 引脚被切换时、RECT 大约为5V。

当 CHG 引脚未切换时、Rx-Qi 线圈与充电器之间的距离比切换时更近。 电压大约为6V。

这种行为差异的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryota、

    欢迎使用 E2E!

    为了使/CHG 引脚切换、RECT 引脚上的电压需要收敛到空载目标电压。 对于 BQ5105X 系列、这种情况发生在5.11V。因此、当 RECT 电压为6V 时、您不会看到/CHG 切换

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony 先生:

    感谢您向我提供您的答案。
    对不起,我写了“rect”,那是“AC1”。

    我附上了2张屏幕截图、请确认。

    第一个开关将切换 CHG 引脚、没有任何问题、

    第二个通道的 CHG 引脚未切换。

    绿色表示 AC1、蓝色表示 RECT。

    请注意第二个尖峰。
    它与此问题有什么关系吗?

    此致、
    Ryota Tatara

    1-toggled

    2-not toggled

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryota-San、

    这可能是 FOD 故障。 由于线圈现在更靠近充电器、因此接收器可能不会向 TX 报告相同的功率。 一个很好的起点是将 FOD 电阻器增加50%、看看这是否有用。 请记住、您需要更改 ILIM 电阻器。

    您还可以共享原理图吗?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony sama,(日语,这是最棒的)

    这是原理图。
    正如您说过的、我想将 R85更改为210、将 R81更改为2k、这种变化是否会影响充电效率?

    此外、使用的线圈是否与有时会充电、有时不充电有关?
    如果是这种情况、我应该重点关注什么价值?

    如果您对原理图有任何其他疑问、请告诉我。

    很抱歉再次打扰你。
    此致、
    Ryota Tatara

    Qi schematic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryota-sama、

    [引用 userid="540337" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4368226 #4368226"]安东尼-萨马,(日语中,这是最极具 politest)

    感谢您提供的信息、我将记住这一点。  

    [引用 userid="540337" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4368226 #4368226"]您说过,我想将 R85更改为210,将 R81更改为2k,这种变化是否会影响充电效率?

    这不应改变充电效率。 根据您的原理图、您的充电电流约为140mA。 更改后、它只会增加2mA、不应影响充电效率。  

    [引用 userid="540337" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4368226 #4368226]此外、使用的线圈是否与有时会收费、有时甚至不收费有关?
    如果是这种情况、我应该重点关注什么价值?

    这可能会产生影响。 我们需要根据线圈电感值调整串联和并联电容器。 为了实现有效通信、我们查看 COMM 引脚; 22nF 适用于 COMM 引脚上的大多数应用、但如果出现问题、可将其增加至47nF。  

    原理图看起来不错、我没有发现任何问题。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony - sama、

    感谢您的回答。

    我将 FOD 电阻器(R85)更改为210、但效果不好。
    随附图片是在更改值后拍摄的、请确认。

    我尝试了多达300个、但波形完全没有变化。

    是否有其他可能的原因?

    此致、
    Ryota Tatara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoya sama、

    让我在实验室中安排一些时间、看看是否有任何改进方法。 我不确定目前可能的原因。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoya sama、

    有人告诉我、电压上的尖峰很好。 最好能够更好地放大 AC1电压上的数据包、或者能够读取其中的数据包。 我们可以收集有关为什么/CHG 引脚不切换的更多信息。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony - sama、

    感谢您的善意。

    我已附上一些 CHG 引脚未切换的屏幕截图、请确认。

    第一个是 AC1电压的波形、第二个波形显示了第一个波形中被红色包围的部分、这是一组信号的开始。
    第3个放大为第2个➀、第4个放大为第2个➁。

    还有其他您想检查的内容吗?

    我希望我们能获得更多信息。

    此致、
    Ryota Tatara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryota-sama、

    接收器首次启动时是否可以放大发生的脉冲?

    我认为这是一个很好的例子

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony - sama、

    我附上了2张屏幕截图、请确认。
    这些是接收器首次启动时出现的波形。

    第一个是电池可充电、CHG 引脚已切换、没有任何问题。
    第二个是电池已充满电、CHG 引脚未切换。
    绿色表示 AC1、蓝色表示 RECT。

    此致、
    Ryota Tatara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryota-sama、

    抱歉、我忘记提到我们想要查看大约100ms/div 或200ms/div 的时间分频、类似于我分享的图像。 您发送的图像看起来是4ms/div、它显示了我们要查看的一些单个数据包、但并非所有数据包。

    当 RX 加电时以及器件加电后(类似于您发送的第一组图像、但使用100ms/div 或200ms /div)、最好使用此功能。

    [引用 userid="540337" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed "]在 BQ51050中电池充满电后

    您是否还能够分享如何确定"电池已充满电"? 这是基于电池电压和电流吗?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony - sama、

    我附加了一个矩阵表、3个波形截图和数据表的屏幕截图。
    这些屏幕截图是接收器首次启动时出现的波形、以200ms/div 为测量值。
    矩阵表显示了电池是否充满电、以及线圈和充电器之间的距离是远还是近。

    [报价 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4383363 #4383363">如何确定"电池已充满电"? [/报价]

    我们观察电池充电电流并通过它是否下降至 TX-OFF 来确定充满电。
    我随附了数据表的屏幕截图以供参考。

    此致、
    Ryota Tatara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryota-sama、

    看起来在 img1中、接收器已开启、并看到电池已充满电 、从未启用输出、因此无需切换 CHG 引脚。 您可以看到、在整流电压上发送的单个数据包是充电完成信号。

    对于 Image3、接收器看起来会打开输出(绿色电压上有更多数据包)、然后确定电池已完全充电。 启用输出后、一旦确定电池已充满电、它就会切换/CHG 引脚。

    感谢您提供的所有波形、如果还有任何问题、敬请告知

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony - sama、

    感谢您的回答。

    ➀和③在什么条件下会分别发生?
    我想知道造成差异的原因。

    此致、
    Ryota Tatara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryota-sama、

    今天我将介绍一下、并期待明天进行更新。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryota-sama、

    看起来线圈之间的距离不是导致这种情况的原因。 在器件上、/CHG 未切换的电池电压似乎足够高、以至于接收器无法启用输出。 第二个器件看不到已充电的电池、因此打开电池、然后根据充电电流确定电池已充电。

    此检查(电池电压、如果电池电压未被视为已充电、则充电电流)是导致此问题的原因。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony - sama、

    感谢您的回答。

    我们再次测量。
    随附的屏幕截图是充满电时的波形。

    在第1组信号➀、CHG 引脚被切换、然后在第2组信号②、CHG 引脚未被切换。
    当➀时、我们将线圈与充电器保持一定的距离、当②时、我们使线圈更加靠近。
    电池电压似乎没有变化。

    你有其他想法吗?

    此致、
    Ryota Tatara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryota-sama、

    有趣的是、让我在实验中花一些时间来看看这个。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryota、

    您是否有机会读取这两种情况下似乎都出现的 EPT 数据包? 对延迟答复表示歉意。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony - sama、

    如何通过查看哪个引脚以及在什么时间分频来读取 EPT 数据包?

    此致、
    Ryota Tatara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞奥塔

    我正在帮助 Anthony 回答您的问题。

    一些意见和问题:

    1) 最后一个示波器捕获中。  看起来可能是由于 RECT 电压与电池电压之间的关系。   在框1中,RECT 电压低于电池电压3V 与4.2V --无法充电。  在框2中、RECT 电压较高可能会为电池充电、4.75V 与4.2V 之间。

    2) "CHG 引脚已切换"--是否有示波器捕捉显示 CHG 引脚状态变化?

    3) 发送器正在进行奇数操作。  当 BQ51050B 发送 结束电源传输充电完成(EPT01)时、它应关闭。  我们看到它保持开启状态。  您 使用的是哪种型号的发送器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞奥塔

    当 BQ51050B 连接到充满电的电池并由发送器供电时、它将发送 EPT01作为第一个数据包。  解码此数据包后、发送器应关闭。  请参阅下面的示波器捕获。  请注意 IOUT 被错误标记--这是发送器的输入电流。

    发送器为接收器加电、并在大约30ms 后通过 EPT01进行响应。  解码数据包后、发送器关闭60ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill - sama、

    感谢您的解释。

    [引用 userid="8507" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4404820 #4404820"]2.) "CHG 引脚已切换"--您是否有示波器捕获显示 CHG 引脚更改状态?[/QUERT]

    我们无法直接测量 Qi-CHG 引脚、因此我们将黄色波形"/CHG 引脚"设为反转 Qi-CHG 引脚的输出。
    当出现像尖峰之类的波形时(实际上、CHG 引脚在几毫秒内处于高电平)、我们确定"CHG 引脚已切换"。

    与我上次的示波器捕获一样、屏幕截图是充满电时的波形。
    在第一组信号➀、CHG 引脚切换、然后在第二组信号②、CHG 引脚未切换。
    当➀时、我们将线圈与充电器保持一定的距离、当②时、我们使线圈更加靠近。

    [引用 userid="8507" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4404820 #4404820"]3.) 发送器正在进行奇数操作。  当 BQ51050B 发送 结束电源传输充电完成(EPT01)时、它应关闭。  我们看到它保持开启状态。  您 正在使用哪种型号的发送器?[/QUERP]

    我们使用了一些专为 S3 (Samsung 的智能手表)设计的商用充电器。 我们将其拆开、然后发现 IC "BQT151-0316"已采用、但我们手头没有其数据表。

    此致、
    Ryota Tatara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill - sama、

    我们目前无法测量发送器的输入电流。 要测量它、我们需要拆解。
    现在、我们测量了 RECT 和 CHG 引脚。

    我附了3张屏幕截图。
    ➀ CHG 引脚被切换。 (线圈和充电器之间存在距离)

    [引用 userid="540337" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4409331 #4409331"> CHG 引脚在几毫秒内处于高电平[/引用]

    抱歉、这不是毫秒、而是微秒。
    ②它没有被切换。 (线圈和充电器之间的距离小于➀ μ m)
    我们在50ms 测量、但波形不适合屏幕、因此我将分频时间更改为100ms。

    我们应该观察到发送器的输入电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryota-sama

    感谢您提供了非常好的示波器捕获。

    一些观察结果:

    1) 在框1中、RECT 电压低于电池电压3V 与4.2V。 加电时、我们可以看到 CHG 上的脉冲。  发送器在2ed 数据包结束时切断电源、指向解码错误、可能是奇偶校验错误。 在数据包结构中、奇偶校验位位于末尾附近

    2) 在框2中、RECT 电压较高可能会为电池充电、4.75V 与4.2V 之间。 我们看到 RX 发送 EPT01。  请勿看到 CHG 引脚脉冲。

    CHG 引脚上的脉冲是指单元上电时、RECT 处的电压升至 UVLO 以上且内核刚刚启动。

    CHG 引脚的上拉电压来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill - sama、

    感谢您的回答。

    [引用 userid="8507" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160851/bq51050b-behavior-after-charging-is-completed/4411776 #4411776"] CHG 引脚的上拉电压来自哪里?

    CHG 引脚表示与 QI-CHG 引脚输出反相运行的 IC 的输出电压。

    我们有一些问题;
    ・什么决定了 RECT 的波形?
    ・到目前为止、我已经在这里发布了一个奇怪移动的基板的波形。
    (a)是在上一帖子中发布的波形。
    我们认为正常的基板运动低于(B)。

    (B)-①线圈和充电器之间存在距离。 CHG 引脚被切换。
    (B)-②线圈和充电器之间没有距离。
    与(B)-① Ω 相同、CHG 引脚被切换。
    造成这种差异的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryota-sama

    CHG 引脚是如何上拉的、RECT 引脚提供的电压还是 BAT 电压或其他电压?

    EVM 将使用来自 RECT 引脚的电压为 CHG 引脚供电的拉电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota-Same

    我们有一些问题;
    ・什么决定了 RECT 的波形?

    RECT 的直流电压是 AC1和 AC2信号的全波整流。   

    COMM 信号将调制 AC1和 AC2以与 TX 通信。  这也会作为 脉冲出现在 RECT 电压上、各个 位通常可见。

    请参见下面的典型波形。  

    e2e.ti.com/.../2260.bqTESLA-FAQ_2D002D00_Start-up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill - sama、

    CHG 引脚连接到 MCU、并由使用电池电压转换为3V 的电源上拉。

    关于我在(A)和(B)的最后一篇帖子中的 RECT、为什么(A)切换和(B)不切换、即使波形彼此相似?
    某些 CHG 引脚切换和其他 CHG 引脚未切换之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota-Same

    从3V 电源施加到 CHG 引脚的上拉电压是否正常运行、是否始终存在?

    在 CHG 引脚上的实验测试中、我们看不到您看到的行为。  在我们测试的所有条件下、CHG 引脚均为高电平。  您的测试显示引脚变为低电平。  我们使用齐纳稳压 器电路从 RECT 电压中拉出引脚。

    下面是禁用发送器通信且 EPT01配置中 BQ51050B 的示波器捕获。  这与框2条件类似。   

    此外、重新发布了框1测试、我们可以看到 CHG 引脚在整个数字 ping 过程中处于高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill - sama、

    CHG 引脚持续受到监控。
    随附的屏幕截图是电池可充电且靠近充电器时的波形。

    是一个奇怪的动作,是我们认为正常的动作。
    与之前的帖子(A)相同、CHG 引脚在充电开始时未上拉。
    与之前的 POST (B)相同、CHG 引脚在充电开始时上拉。

    充满电和充电时也显示了相同的移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota-Same

    您能否仔细检查 BQ51050B 上的/CHG 引脚中的波形 、并且看起来不正确?

    它与应有的值相反、在启动期间 它应该为高电平、在启用 后输出应该为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill - sama

    很抱歉、BQ51050B 上的/CHG 引脚直接连接到 IC、我们无法自行观察到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota-Same

    您能否详细了解 BQ51050B /CHG 与 MCU 输出之间的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill - sama

    请参阅下图。
    无法观察到 BQ51050B /CHG 引脚和 MCU、因为它们连接在基板的内层中。
    因此、我们将 MCU 的输入反相并查看其输出。

    请告诉我是否有其他方法可以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota-Same

    抱歉、我们无法重复您描述的问题。  我在实验室中测试了许多条件、并在过去的帖子中分享了其中一些条件。

    我们看到/CHG 引脚保持高电平(高阻态)、未看到您描述的脉冲。

    需要更仔细地查看您的/CHG 引脚在做什么。