This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:我的电路的功率因数、输入和输出功率

Guru**** 2767305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174684/lm5116-power-factor-input-and-output-power-of-my-circuit

器件型号:LM5116

您好!

我想知道所连接电路的功率因数、输入和输出功率以及在正常条件下运行时的温度。 请帮助我找到所有这些参数。  

e2e.ti.com/.../ONLY-FYP-_2D00_-autosave-22_2D00_11_2D00_23-14_5F00_16.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要尽快这样做  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将220Vac 更改为45Vac、根据50Hz 执行傅里叶级数、结果如下。

    PF 约为53%、  

    由于高侧 FET 的上升和下降很难预测、因此很难预测功率损耗。 但是、如果我们考虑电感器和 C150损耗、它将关闭42V 输入电压、24Vo 2A 的降压效率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我提供 PF = 53%的图片、或者告诉我您是如何找到的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及为何无法找到功效  

    我想找到220V 交流电而非45Vac 电压下的效率和功率因数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您使用 Webench 工具设计此原理图、以便对所有参数进行详细分析。  

    实际上、我是初学者、不知道如何使用 Webench。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Webeh 无法对 Zeta 进行仿真。 PF 是对 AM1进行 FFT 分析。 由于功率因数是有效功率与总功率、换言之、如果 Iin 与 Vin 具有相同的频率、则它是有效功率、IRMS 将是总功率。

    因此、使用 FFT 提取50Hz Iin rms 值与总 IRMS 将是功率因数。 无论使用220V 变压器还是直接使用45Vac,它都是相同的。

     TINA 更是一个行为模型、因此 TINA 仿真不会准确地计算效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何配置功率因数为53%(0.53)的。 我是说、它在输出中提到了吗? 在哪里?

    如果功率因数真的是0.53、则 PF 非常差。 是否有任何方法可以提高电路的功率因数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以在下面的文章中找到详细的定义  

    /www.ti.com/seclit/ml/slup203/slup203.pdf

    您可以在 TINA 中对 AM1波形进行 FFT 分析、然后您可以获得如下所示的类似数据。 将基本频率设置为50Hz,然后可以使用上面的公式获取 PF

    为了提高 PF、更好地使用 PFC 电路、您可以在 TI.com 中找到更多详细信息、或者我可以将您的请求转发给 E2E 中的其他团队。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel

    请将我的请求直接发送给您的团队、以帮助我尽快改善电路的功率因数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试对电路进行仿真、但收敛错误会反复出现。

    请向我提供您进行仿真的位置的仿真文件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lm5116_5F00_Zeta.TSC

    请检查仿真文件、我进行了一些修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向您的团队提供我的文件、帮助我提高功率因数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们不支持 PFC 焊接。您可以合并一个新的位置、让其他团队提供合适的 PFC 解决方案。

    谢谢